This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:起動時動作 μ A

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323091/drv8243-q1

器件型号:DRV8243-Q1

■質問

①電源ON直後の起動動作時は、各機能が不安定のまま使用すると誤動作・誤検知リスクがあるため、

その対象となる部位・期間に対し、誤検知させないためのふるまいが確認されているでしょうか?

②上記で保護されている上で、起動直後にトリミング切替回路等による不安定期間が発生しうるか、

不安定期間がある場合は誤検知しないようにケアされているでしょうか?

③発生する場合の懸案事項や制約事項に関して、データシートへの記載はあるでしょうか。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的发件人。

    本网站仅提供英文版本。