This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:与 MCF8316C-Q1比较

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316C-Q1, MCF8315C-Q1, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320076/mcf8315c-q1-compare-with-mcf8316c-q1

器件型号:MCF8315C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8316C-Q1、、、 MCF8315C

尊敬的 TI 支持团队:

MCF8316C-Q1和 MCF8316C-Q1之间的差异是否仅在输出峰值电流中存在? 如果你有比较材料,我想用它们作为客户的宣传材料。

何时发布 MCF8315C-Q1 32引脚 WQFN 封装和24引脚 HTSSOP 产品?

410h BUS_CURRENT 计算得出的直流母线电流寄存器关于第6.8.5.3节、有一个32位值指示直流母线电流 iBus =(BUS_CURRENT / 2^27)* Base_Current / 8、但计算公式的定义是什么、Base_Current 是什么意思? 我不知道是否有。 有任何有关 Base_Current 的文档吗?

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuyamama、

    MCF8316C-Q1和 MCF8316C-Q1之间的差异是否仅在输出峰值电流中存在?  如果你有比较材料,我想用它们作为客户的宣传材料。

    MCF8315C 峰值为4A、MCF8316C 峰值为8A。 我将在星期五之前返回给你,以获得宣传材料。


     何时发布 MCF8315C-Q1 32引脚 WQFN 封装和24引脚 HTSSOP 产品?



    410h BUS_CURRENT 计算得出的直流母线电流寄存器关于第6.8.5.3节、有一个32位值指示直流母线电流 iBus =(BUS_CURRENT / 2^27)* Base_Current / 8、但计算公式的定义是什么、Base_Current 是什么意思? 我不知道是否有。  有任何有关 Base_Current 的文档吗?

    MCF8315C 的基极电流为6.25 A、MCF8316C 的基极电流为10A。

    我将在星期五之前向您提供发布计划和比较材料。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San。
    感谢您的建议。

    我为日本汽车一级客户提供支持。
    如果您能给我更多的答案,我将不胜感激。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroaki Yuyama San、

    24引脚 RTM 是7月结束。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San。
    感谢您的 答复。

    感谢您提供 MCF8315C1VQPWPRQ1的24引脚 HTSSOP 封装的发布信息。
    如果您可以提供 MCF8315C 的峰值为4A、MCF8316C 的峰值为8A 的比较材料数据、请告知我们。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroaki Yuyama San、

    除了电流限制和范围均相同。 我还没有准备好正式的 PPT、我会尽快更新。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San。
    感谢您的 建议。

    我知道唯一的区别是 MCF8315C 的峰值为4A、MCF8316C 的峰值为8A。
    如果您有可以轻松比较 MCF8315C 和 MCF8316C 的材料、它将作为客户宣传材料很有用。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri-San。

    顺便说一下、一位客户问我、您是否有关于 MCF8316C1V-Q1的32引脚 WQFN 封装和24引脚 HTSSOP 的发布信息?

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroaki Yuyama-San、

    我将在下周早些时候向您提供所要求的信息。  

    您能给我发电子邮件吗- svenkatadri@ti.com 

    谢谢、此致、

    文卡塔德里