主题中讨论的其他器件:MCF8316C-Q1、、、 MCF8315C
尊敬的 TI 支持团队:
MCF8316C-Q1和 MCF8316C-Q1之间的差异是否仅在输出峰值电流中存在? 如果你有比较材料,我想用它们作为客户的宣传材料。
何时发布 MCF8315C-Q1 32引脚 WQFN 封装和24引脚 HTSSOP 产品?
410h BUS_CURRENT 计算得出的直流母线电流寄存器关于第6.8.5.3节、有一个32位值指示直流母线电流 iBus =(BUS_CURRENT / 2^27)* Base_Current / 8、但计算公式的定义是什么、Base_Current 是什么意思? 我不知道是否有。 有任何有关 Base_Current 的文档吗?
此致、
由山浩明