This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:迫切需要关于 RTM 和样片供货情况的确认

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324271/drv8262-urgently-require-confirmation-on-rtm-and-samples-availability

器件型号:DRV8262

团队、

急需样品支持和器件可用性确认。

 TI store 上未提及器件型号 DRV8262DDVR、它是顶部冷却器件、但仅在 TI 数据表中捕获。

对客户进行评估迫切需要这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    我们了解它的紧迫性。 遗憾的是、此产品出现了意外的制造设置延迟。 我们已完成对释放器件的必要验证、从这个角度来看、我们已准备就绪。 一旦制造设置问题得到解决、该产品将发布到市场。  

    就像我在另一篇给你的帖子中提到的、让我与团队确认一下、并尝试让你为此找到一条特定的时间线。 感谢您的耐心。

    此致 Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    我也回复了你的另一篇帖子。  我们现在可以发货预量产器件的小批量 ZS 样片(与即将推出的 RTM 器件没有变化)。 您现在需要多少个器件?

    关于 RTM 问题、有人告诉我该产品预计在3月(下个月)到 RTM。

    PS:我们可以在您的终端关闭一个帖子并坚持使用一个 e2e 帖子吗? 谢谢。

    此致、Murugavel