This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:浮动电源

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321722/drv8320-floating-power

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他器件:DRV8303

专家、您好!

由于封装尺寸问题、我们不得不从 DRV8303 (HTSSOP)更改为 DRV8320S (WQFN)。

我们正在 使用 外部 ADC μ∑△。 该器件需要 VDD1引脚悬空电源。

因此、使用 DRV8303时、器件通过 BSTA 和 BSTB 引脚的自举电容器接收 VDD1电源。

但是、对于 DRV8320S、BSTx 引脚不存在、因此必须通过外部附加电路提供浮动电源。

或者我们想知道有什么解决方案。  

我们希望私下讨论和共享原理图。

您可以接受成为您的朋友吗?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    您的 ADC 的电源要求是什么? DRV8320具有一个3.3V LDO。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我们有计划使用12V LDO 或浮动电源。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    正在关闭该线程、因为我们要在 PM 上进行通信。

    此致!
    阿克沙伊