请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 主题中讨论的其他器件:DRV8303、
专家、您好!
由于封装尺寸问题、我们不得不从 DRV8303 (HTSSOP)更改为 DRV8320S (WQFN)。
我们正在 使用 外部 ADC μ∑△。 该器件需要 VDD1引脚悬空电源。
因此、使用 DRV8303时、器件通过 BSTA 和 BSTB 引脚的自举电容器接收 VDD1电源。
但是、对于 DRV8320S、BSTx 引脚不存在、因此必须通过外部附加电路提供浮动电源。
或者我们想知道有什么解决方案。
我们希望私下讨论和共享原理图。
您可以接受成为您的朋友吗?
此致、
迈克尔