This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:1xPWM 模式上的正弦驱动

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323440/drv8323r-sinusoidal-drive-on-1xpwm-mode

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件: DRV8353

大家好、支持团队。

我的客户正在考虑通过使用霍尔传感器进行正弦控制的 BLDC 电机系统。

他们向我们介绍了1xPWM 模式下的 DRV8323R 正弦驱动器。

是否可以在1xPWM 模式下使用 DRV8353构建系统 ?使用霍尔传感器通过正弦方式控制哪个 BLDC 电机?

-正弦 BLDC 电机驱动系统

MCU (1通道 PWM 输出-> DRV8323R (1xPWM 模式)-> BLDC 电机(带霍尔传感器)

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我相信以下是您的问题的答案

     

    DRV8353 1xPWM 可由霍尔传感器控制。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚拉山

    感谢您的回答。

    但是、从您提到的数据表中的说明、无法确定是否可以实现正弦控制。

    能否使用霍尔传感器并不重要、而是能否使用1xPWM 完成正弦控制。

    我认为使用1xPWM 只能实现梯形控制。

    不正确吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Yara 是 OOO 几天,本周晚些时候回来。

    请预计回复会延迟、我们将在本周结束或下周早些时候与您联系。

    此致、
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew-san

    感谢您的答复。

    但是、我的客户告诉我们要赶时间。

    我的客户考虑期限很短。

    其他人不可能确认我的询问吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1xPWM 模式仅适用于梯形控制。 如果客户想要使用正弦控制、则需要使用3x 或6x PWM 模式并在 MCU 内部实现正弦算法。  

    如果他们对无传感器解决方案感到满意、MCF8329器件可提供集成在驱动器中的无传感器 FOC 控制。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼-圣

    感谢您的及时回复。

    我理解得很好、并将向我的客户提出建议。

    谢谢。

    Regars、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 很高兴为您提供帮助。

    此致、

    安东尼·洛迪