This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:(TSSOP 封装)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324114/drv8847-tssop-package

器件型号:DRV8847

如何限制 drv8847PWR (TSSOP)电机驱动器中的电流、假设我只需要50mA 电流、因为之后我的连接器件将损坏、如何仅获得这一电流量。 如果可通过一些公式进行测量、请提供相关详细信息、建议运行值或 PWM 导通时间变化有助于将电流限制为50mA 值或我们选择的任何其他值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8847 具有电流调节功能、可用于限制输出电流。 请参阅数据表中的第7.3.4节。 指导方程由给出:

    其中、

    • ITRIP 是调节电流。
    • VTRIP 是内部生成的跳闸电压。
    • RSENSExx 是感应电阻器的电阻
    • 扭矩是扭矩标量、其值取决于 TRQ 引脚上的输入。 TRQ 引脚连接到 GND 时、TRQ =为100%、TRQ = 50%连接到 VEXT。

    例如、当 TRQ 引脚连接到 GND 时、VTRIP=5V 和 RSENSExx=100 Ω 会产生50mA 的 ITRIP 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、如果 Vtrip 是内部生成的跳闸电压、我们如何手动将 Vtrip 设置为5V 或其他任何值、此外、数据表中建议的 Vtrip 值仅为150mV。 因此、我们应该仅将其取为150mV、并 根据公式使用合适的 rsense 值进一步继续、该值可使输出电流作为50mA、或者可以通过任何其他方法处理 Vtrip。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aanchal、

    正确、对于 DRV8847、VTRIP 始终为150mV±10mV。  因此、是的、您可以选择 R_sense 值来适当地限制电流。  

    如果这是新设计、我建议使用较新的电机驱动器、例如 DRV8425 、其电流调节设定点通过 VREF 引脚上的电压进行调整。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复汤普森先生. 这解决了我的问题、但可以肯定的是、您能否确认我们是否使用3欧姆的 rsense 电阻器、其中1的纹波电阻器和150mV 的 Vtrip 值、 它可以将电流限制到50mA 以确保实时使用、因为使用连接的器件 drv8847时我不会冒险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aanchal、

    RSENSE =扭矩* VTRIP / ITRIP --> 1.00 * 0.150V/0.050A = 3.0Ω

    是的、我确认50mA 的满量程跳变电流正确。  

    此致!

    雅各布