This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:过流故障和降压与驱动器 PVDD

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322377/drv8302-overcurrent-fault-and-buck-vs-driver-pvdd

器件型号:DRV8302
主题中讨论的其他器件:DRV8301

在施加到 PVDD2和 PVDD1 (额定电压为24V)的电压略有不同的情况下、我无法操作 DRV8301 (或8301)有什么原因吗?  这样做的原因是允许在切断电机和驱动器电源的同时、使控制逻辑(微处理器)保持"活动"。  降压电源轨 PVDD2将比驱动器电源轨 PVDD1低一个二极管压降(0.5-0.7V)。   

根据数据表、这两个电源轨完全独立、我认为我们应该能够做到这一点...但实际情况是驱动器触发 nFAULT、其中与 来自同一电源的 PVDD1和 PVDD2一样、一切都正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    PVDD 1和 PVDD 2上的电压稍有不同并不是问题、因为一个用于驱动器、一个用于降压转换器。 您是否了解驾驶员报告了什么故障?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我拼写错误...应该是"DRV8302 (或8301)"。  我当前使用的是 DRV8302、因此不需要读取 SPI 寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    我将在下周早些时候查看这些信息并提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您是否参考了表5。  DS 中的故障和警告报告和处理、用于测试和隔离哪个变量可能导致故障?

    您还能帮助提供原理图吗?

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已决定不使用此内部开关稳压器。  此线程可能已关闭。