This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:DRV8718S-Q1 EVM 开发板

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1, DRV8718S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323858/drv8718s-q1evm-drv8718s-q1-evm-development-board

器件型号:DRV8718S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8718-Q1

您好,先生,

1)我正在使用 DRV8718-Q1 EVM 板,也在改变输入的 PWM 值,但没有输出。 请告诉我如何使用此 EVM 板。

2)有8输出,但输入是4如何它可以工作休息4输出.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    您是否遵循了 EVM 用户指南(UG)中描述的步骤? EVM 硬件   UG 见 www.ti.com/.../slvubn5a.pdf、EVM GUI UG 见 https://www.ti.com/lit/ug/slvubn6a/slvubn6a.pdf/

    1.您是否能够验证 EVM GUI 是否已连接并成功识别 DRV8718S-Q1EVM? 输出负载是如何连接的、高侧还是低侧、或者是采用 H 桥配置的? 我假设您将驱动器置于唤醒状态、将驱动器置于开启位置并将 DRVOFF/nFault 滑块置于 nFault 状态(如果处于 DRVOFF 位置、则驱动器输出必须处于开启位置才能启用输出。 接下来、根据负载连接、您必须选择 HB1-8控制、HB1-8高侧或低侧、HB1-8续流和 HB1-8 PWM 输入映射 IN1至 IN4。 完成这一步后、您可以选择相应的 PWM 通道选项卡以将占空比从0更改为100%。  

    2.对于8个输出中的每一个、可以使用 GUI 控制或使用 GUI 的寄存器控制页面在器件中进行相应的寄存器设置来映射 IN1到 IN4输入。 请参阅下面的 GUI 控制示例。  

    寄存器配置:

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 板中选择特定的 MOSFET 输出。 我可以 在 EVM 中设置颠倒的设置吗? 它是以特权方式设置的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该遵循您的第一点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    如果您已经将负载从 OUT 连接到 GND、那么您必须选择 PWM 和低侧设置。 如果您已经将负载从 OUT 连接到 VM、则必须选择 PWM 和高侧设置。 是、请按照1和2中所述的步骤为相应输出通道提供正确的 PWM 输入。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生,它通过 GUI 工作。 如果我可以使用外部不同的 MCU 来控制这个 IC . 在没有 SPI 提供输入 IN1、IN2方向的情况下,我能否控制输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    如果不写入 SPI 寄存器、就无法控制输出。 要启用驱动器输出、EN_DRV 必须为1。 那么根据您的应用可能需要其他配置。 您可以检查寄存器的默认值、并确定其中哪些可以保留默认值。

    此致、Murugavel