This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315Z:SPI 型号的可用性

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8314Z, MCT8315Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323797/mct8315z-availability-of-the-spi-variants

器件型号:MCT8315Z
主题中讨论的其他器件:MCT8314Z

何时提供 MCT8315Z 和 MCT8314Z 的 SPI 型号?
可以订购样片吗?

提前感谢!

此致、
安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请允许我留出一些时间来查看这些器件的发展时间表。 我将在周三之前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    目前、我们没有 MCT8315Z 的 SPI 型号的发布时间表。

    对于 MCT8314Z 的 SPI 型号、我们计划在 Q2-2024年中之前发布该器件的样片。

    此致、

    约书亚