This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411A:您是否会推荐一款与 STSPIN220类似但包含失速检测功能的器件?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324462/drv8411a-would-you-please-recommend-a-device-similar-to-stspin220-that-includes-stall-detection-feature

器件型号:DRV8411A

E2E、  

I´m 正在寻找一个步进电机驱动器来驱动柱塞、该柱塞必须在阀针的前面施加定义的力、并对后部进行参考照射以检测位置。 此外、最好电机驱动器能够通过施加的负载检测是否存在阀针。 为此、IC 必须具有以下属性:

 

必填项:

  • 电流控制
  • 负载检测
  • 失速检测、基准位置检测

 

可取:

  • 2节 AA 非电池供电(>=2V)
  • 高效率、支持较长的电池寿命
  • 极其安静的电机驱动(安装在客厅中)

最大电流将降至1A 以下。

我找到了一款 STSPIN220器件、它适合电池供电的低功耗应用、但我还想拥有失速检测功能。  

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    遗憾的是、我们没有带集成失速检测功能且工作电压低于4.5V 的步进电机驱动器。  下面是我们所有具有集成失速检测功能的步进驱动器:  https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/products.html#2192=Stall%20Detection& 

    DRV8411A 我推荐用于该应用的步进驱动器。  它具有 IPROPI 输出(电流检测输出、基于电机电流的0V-3.3V)、因此、如果您有可用的 ADC 引脚、则可以使用该 IPROPI 输出并设置一个被视为失速的高于该值的电平。  它只有 0.03uA 的休眠电流、其电压工作范围非常适合2节 AA 电池(1.65V 至11V)。

    此致!

    雅各布