This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:使用 SRC 引脚进行冗余电流检测

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325554/drv8873-redundant-current-sense-using-src-pin

器件型号:DRV8873

 需要对电流镜传播信号进行冗余电流测量。  目前正在考虑两种备选办法:

1) 1)在 OUT1/OUT2上使用电流检测分流器、但布板空间、器件数和其他限制因素导致我们考虑方案2。

2) 2)是否在不违反 SRC 引脚的绝对最大额定电压(+/- 0.3V)的情况下将 SRC 引脚上的电流检测分流电阻器接地是可行的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyson:

    是的、选项2可行。 就像您提到的、只要不违反 SRC 引脚的绝对最大额定电压即可。   

    此致 Murugavel