This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:电源电压限制

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324847/boostxl-drv8301-supply-voltage-limits

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8301

如果 BOOSTXL-DRV8301低于实际 DRV8301芯片的65V 最大值、我是否可以高于 BOOSTXL-DRV8301上的24V 电源电压限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alyssa、

    EVM 的24V 额定值来自电路板上的元件限制、例如电容器、走线宽度、连接器等。而不仅仅是驱动器的电压要求。 因此、我建议不要超过24V 额定值。

    通常情况下、我们建议使用额定应用电压为最大应用电压1.5倍的驱动器。 适用于例如采用60V 驱动器的24V 电机应用和采用100V 驱动器的48V 应用等。

    此致!
    阿克沙伊