大家好、
数据表显示 DIAG_RESULT 位用于确保自动校准例程完成而不会失败。
您能告诉我 DRV2624是如何确定 自动校准例程中是"0"还是"1"的吗?
问题的背景是、我的客户考虑在制造过程中执行自动校准程序、并且希望确定原因并考虑在 DIAG_RESULT ="1"(校准失败)时如何修复它。
此致、
矢田市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sydney-San:
感谢您的答复。
我的客户进行了自动校准、结果如下。
[测试条件]
-使用相同的执行器和板。
-执行10次每个校准时间为250ms, 500ms 和1s。
1) 1)我们相信、即使校准 失败、0x21、0x22和0x23参数也会在自动校准中更新。 是这样吗?
2) 2) 2)您知道校准时间为500ms 时校准失败的原因(1/10)吗?
3) 3) 校准时间为 1s 时、您知道校准失败的原因(10/10)吗?
此致、
矢田市
尊敬的 Yaita-San:
我首先想澄清一下我之前的回答 、虽然 同一型号传动器的校准结果不应有太大差异、但我们建议 在生产中每个传动器至少运行一次校准、以确保令人满意的性能。
1.正确。
2.- 3. 在250ms 时通过校准后、驱动执行器时结果是否令人满意? 为了通过校准获得正确的结果、 需要驱动传动器足够的时间才能达到稳定状态。 有可能这个执行器的反电动势为高电平、所以一旦它达到稳定状态、它就会发生故障、但由于反电动势较低、它在达到稳定状态之前经过。 另一种可能是用于校准的其他寄存器未随不同的校准时间正确设置。 如果在250ms 时结果不令人满意、我建议 更改与自动校准相关的寄存器。
此致、
悉尼诺斯卡特
尊敬的 Sydney-San:
>在250ms 通过校准后,驱动执行器的结果是否令人满意?
我的客户有时会看到 DRV2624组装到外壳中的抖动。
此外、他对结果感到不舒服、因为校准在500ms 时失败、尤其是1s 时。
考虑您的意见、我们认为如果 校准时间 更长、判断结果就会更准确。
如果我们假定致动器的反电动势较高、那么我们首先应该调节哪个参数?
----------------
(a) LRA_ERM -选择取决于所需的传动器。
(b) FB_BRAKE_FACTOR[2:0]—值3对大多数执行器有效。
(c) LOOP_GAIN[1:0]—值2对大多数传动器有效。
(d) RATED_VOLTAGE[7:0]—请参见"额定电压编程"部分、以计算正确的
寄存器值。
(E) OD_CLAMP [7:0]—请参阅过驱电压钳位编程部分以计算正确的寄存器值。
(f) AUTO_CAL_TIME[1:0]—值3对大多数执行器有效。
(g) DRIVE_TIME[3:0]—请参阅驱动时间编程以计算正确的寄存器值。
(h) SAMPLE_TIME[1:0]—值3对大多数传动器有效。
(i)消隐时间[3:0]—值1对大多数致动器有效。
(j) IDISS_TIME[3:0]—值1对大多数执行器有效。
(k) ZC_DET_TIME[1:0]—值0对大多数致动器有效。
----------------
此致、
矢田市
尊敬的 Sydney-San:
感谢您的建议。
我的客户不能公开 LRA 数据表、因此我们按如下方式放入了 LRA 规范。
----------------
[LRA 规范]
运行电压:0.1 - 1.25Vrms 交流
额定电压:1.2±0.05Vrms 交流、正弦波
额定电流:Max 70mA
频率:240±10Hz
电阻:21±3Ω
----------------
我的客户的当前设置如下。
----------------
(b) FB_BRAKE_FACTOR[2:0]—值3对大多数执行器有效。
-> 0x03
(c) LOOP_GAIN[1:0]—值2对大多数传动器有效。
-> 0x01
(d) RATED_VOLTAGE[7:0]—请参阅"额定电压编程"部分以计算正确的寄存器值。
-> 0x2b※该值是确定的,包括裕度。
(E) OD_CLAMP [7:0]—请参阅过驱电压钳位编程部分以计算正确的寄存器值。
-> 0x4b※该值是确定的、包括裕度。
(f) AUTO_CAL_TIME[1:0]—值3对大多数执行器有效。
-> 0x00
(g) DRIVE_TIME[3:0]—请参阅驱动时间编程以计算正确的寄存器值。
-> 0x10
(h) SAMPLE_TIME[1:0]—值3对大多数传动器有效。
-> 0x03
(i)消隐时间[3:0]—值1对大多数致动器有效。
-> 0x01※建议增加值
(j) IDISS_TIME[3:0]—值1对大多数执行器有效。
-> 0x01※建议增加值
(k) ZC_DET_TIME[1:0]—值0对大多数致动器有效。
-> 0x01※建议增加值
----------------
如果您需要其他信息或不清楚内容、请告诉我。
此致、
矢田市
尊敬的 Sydney-San:
感谢您的持续支持。
我添加了红色参数。
----------------
[LRA 规范]
运行电压:0.1 - 1.25Vrms 交流
额定电压:1.2±0.05Vrms 交流、正弦波
额定电流:Max 70mA
频率:240±10Hz
电阻:21±3Ω
加速度:最小0.8Grms
----------------
>我建议增加 IDISS_TIME[3:0]、BLANK_TIME[3:0] 和 ZC_DET_TIME[1:0]。
我的客户进行了测试、结果得到了改进、正如您所提到的。
您能否 查看以下结果?
[测试条件]
-使用相同的执行器和板。
-执行10次每个校准时间为250ms, 500ms 和1s。
此致、
矢田市
尊敬的 JEF-SAN:
>您需要根据所使用的传动器确定产生可靠结果的正确参数集。
好的、 我们将考虑并应用合适的值。
-------------------------------------------------------
数据表显示 DIAG_RESULT 位用于确保自动校准例程完成而不会失败。
您能告诉我 DRV2624是如何确定 自动校准例程中是"0"还是"1"的吗?
-------------------------------------------------------
关于上面的第一个问题、我的客户想知道 DRV2624如何在 自动校准例程中确定是"0"还是"1"的详细信息。
根据 Sydney-San 的回复、我们认为 DRV2624会监控电机的反电动势 。 是这样吗?
是否有有关阈值的详细信息?
此致、
矢田市
尊敬的 Sydney-San:
我的客户有时会看到、当 LRA 与质量没有牢固连接时、自动校准失败。
然而,他发现 BEMF_GAIN[1:0]、 A_CAL_COMP[7:0]和 A_CAL_BEMF[7 :0]值几乎没有区别,无论 DIAG_RESULT 的结果如何。
有可能吗?
我们认为建议 仅在 DIAG_RESULT=0时应用 BEMF_GAIN[1:0]、A_CAL_COMP[7:0]和 A_CAL_BEMF[7:0]值 、但希望在情况下确认。
此致、
矢田市
尊敬的 Sydney-San:
感谢您的回答。
我们认为自动校准过程的目的是确定适当的 BEMF_GAIN[1]、 A_CAL_COMP[7:0]和 A_CAL_BEMF[7 :0]值。
换句话说、 当使用相同的 LRA 采样时、如果 BEMF_GAIN[1:0]、A_CAL_COMP[7:0]和 A_CAL_BEMF[7:0]值与 DIAG_RESULT 结果无关、则性能将没有差异。
是这样吗?
此致、
矢田市
尊敬的 Sydney-San:
我们确认了 0x21、0x22和0x23参数在自动校准中更新、即使 校准失败 。
此外,我得到了你的答复如下。
----------------
1) 1)我们相信、即使校准 失败、0x21、0x22和0x23参数也会在自动校准中更新。 是这样吗?
[悉尼-桑的答复] 1.正确。
----------------
此致、
矢田市