主题中讨论的其他器件: DRV8462、 DRV8434EVM
您好、我使用了 DRV8452PWP (HWinterface、而不是 SPI)
但是、当我将实验板连接到波形发生器时、就像一个脉冲=一个电机步进、如果我把它设置为1/1微步进(正如我在数据表中所理解的)就没有问题、但我已经设置了一些微步进(在为其上电之前)、但没有变化。 电机步进非常困难、因此必须为1/1步进。 如果我在电机运行时尝试将部分 M0/M1短接至地、则没有区别。
在24V 下使用 NEMA23的 Im (SY57STH76-2804A)
我的原理图如下所示:(只需进行原型设计) 
我直接测量了 DRV8452的引脚中的电压、正确、如果我将它们连接到 DVDD 或 GND、则分别为5V 和0V。
在数据表中、我发现:

HWinterface 支持微步进、我是否必须以某种方式启用它?
感谢您的帮助。
祝您度过美好的一天!
翁德拉