This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:如何使用 InstaSpin-FOC 和 InstaSpin-MOTION

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8353RS-EVM, MOTORWARE, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317968/drv8353rs-evm-how-to-use-instaspin-foc-and-instaspin-motion

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREDRV8353、BOOSTXL-DRV8323RS 、BOOSTXL-DRV8323RH

按照 DRV8353RS-EVM 上的指南(SLVUBH8B)进行操作。

GUI 已通过 motorware 执行。

顺便说一下、与8353相关的项目是否未显示?

在我通过以下文件下载的代码中、没有名为 gDeviceVariant 的变量、因此我在 proj_lab05b.c 文件中任意声明了 gDeviceVariant = 0xFF。

在指南的最后一章中、我下载的项目中没有打开界面的项目。

您是否也能查看此器件?  考虑到下载的代码具有 DRV8353.c 或.h 文件、与 DRV8353相关的代码似乎是正确的。

以及能否使用 DRV8353运行 InstaSpin-MOTION?

我已经搜索了该方法、但没有指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak!   

    请允许我重新加入我们的 C2000团队、以获得潜在的帮助来回答这些问题。   

    同时,您能进一步澄清您的意思是:  

    顺便说一下、与8353相关的项目是否没有显示?

    以及:

    在指南的最后一章中,打开界面的项目不在我下载的项目中。

    谢谢、此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 下次我将联系 C2000。

    该指南提示通过 DRV8353Rx-1.0.0-window-installer 安装、但我找不到该文件、因此我安装了版本1.0.1。

    已安装版本未声明变量 gDeviceVariant、因此我在 proj_lab05b.c 文件中任意声明 gDeviceVariant = 0xFF、并参考了其他人的问题。

    该指南说明有一个用于激活8353驱动程序界面的代码、但我安装的代码不存在。

    关于 InstaSpin-MOTION、我是否应该联系 C2000团队? 找不到任何与8353相关的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="577204" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317968/drv8353rs-evm-how-to-use-instaspin-foc-and-instaspin-motion/5012639 #5012639"]关于 InstaSpin-MOTION,我应该联系 C2000团队吗? 我找不到任何与8353相关的数据[/报价]

    InstaSpin-MOTION 仅支持后缀为"M"的专用 C2000器件、例如 F2805xM 和 F2806xM。 您可以访问以下链接 、了解如何将 DRV8353与 C2000一起用于 InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-Motion。

    [常见问题解答] BOOSTXL-DRV8323RS 和 BOOSTXL-DRV8323RH InstaSPIN 和 MotorWare 支持

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/635499

    [常见问题解答]具有 InstaSPIN 和 MotorWare 支持的 DRV8353RS-EVM

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/921751