This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:MCF8315EVM BDLC 编码示例

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323724/mcf8315evm-mcf8315evm-bdlc-coded-example

器件型号:MCF8315EVM

您好!  

这里有一个示例、如 universal_motorcontrol_lab_f28002x、  MCF8315EVM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahar Coden、

    您可以参阅运行指南来使电机旋转。 MCF8315/6具有器件内的算法、无需代码。

    您只需安装 GUI 并参阅 EVM 用户指南即可旋转电机。

    EVM 链接: MCF8315EVM 评估板| TI.com

    在此链接中、我们将引用标记的文档。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
     

    我按照调优指南操作、遇到了故障。  我使用调优引导解决方案(例如 2.6.3异常 BEMF 故障[ABN_BEMF]) 来解决  错误,但电机运动不正确 ,不稳定和抖动。  

    我在 Anaheim_BLY172S_24V 电机下使用我在 USAL_MOTORCONTROL_Lab_f28002x 中使用的同一个 BDLC 电机、它可以按照我的要求在0.2rpm 下完美地运行。  

    我想寻求帮助、  

    谢谢!  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahar Coden、

    您看到了多少抖动?

    您能在这里保存 JSON 并与我分享吗?

    您是否尝试过使用 MPET 进行调优? 您是否从 MPET 测量 R、L、KE、Speed Loop KP、KI?

    您是在速度模式还是扭矩模式下运行?

    请分享您的电机参数。

    您正在使用哪个 GUI 版本? 电机工件?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应  

    一切都在这篇 帖子里  

    请告诉我我是否可以添加一些缺失的信息  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahar Coden、

    您能以 Hz 模式而不是 RPM 再次快速旋转吗?

    如果没有极对、您可以设定电气频率、根据您显示的 RPM 信息为450、极对为21、因此电气频率为157Hz。

    使用此选项并尝试再次运行快速旋转并进行检查。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有3个错误、注意到电机成功旋转、  

    故障配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahar Cohen、

    我将在本周结束前回复您。 感谢您提供请求详细信息。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahar Cohen、

    您能给我发送 JSON 文件吗?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能指导我如何从软件中提取 JSON 文件吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahar Cohen、

    您可以转到文件并保存寄存器、如下所示

    谢谢、此致、

    文卡塔德里