This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:您是否会为挤压阀门应用推荐与 NCV7608类似的器件?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327363/drv8912-q1-would-you-please-recommend-a-part-similar-to-ncv7608-for-a-pinch-valve-application

器件型号:DRV8912-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8962

E2E、

我将 NCV7608用于挤压阀门应用、但  我遇到了这样的问题:  没有让柱塞打开来排出液体、也没有在杯子的输出端使用流量传感器进行辩论。

 

您能帮助我们获取有关使用 TI 器件进行柱塞移动检测的更多信息吗?

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    您的电机驱动器是否需要独立的1/2桥控制?  另外、您的电压和电流要求是什么?

    看起来与 NCV7608最接近的替代器件是 8通道独立半桥集成式驱动器。  我们没有很多这类器件、但 DRV8908-Q1 是最接近的器件。  它每个输出具有1A 的电流限制、远高于每个输出的 NCV7608 350mA。  这一更高的电流电平或许能够解决您的问题?

    对于柱塞移动检测、我建议使用具有 IPROPI 的驱动器。 IPROPI  是驱动器按比例输出的电流、它基本上是一个集成式电流传感器。  您可以使用此 IPROPI 信号确保柱塞停在预期的位置、并进行其他基于电流的检测。  DRV8962是具有非常精确的 IPROPI 反馈的理想选择、它具有独立的1/2电桥控制和4路输出、每路输出为5A。   

     柱塞 内部是否使用了有刷直流电机?  我们有一个新器件 DRV8234、它在驱动器中集成了无传感器位置控制。  这将实时提供有关直流电机位置的完整反馈、它可替代增量编码器的功能。   

    此致!

    雅各布