This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845EVM:尺寸

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326912/drv8845evm-dimensions

器件型号:DRV8845EVM

我需要步进电机驱动模型 DRV8845EVM 的宽度 x 高度和深度尺寸。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    长度或 x 轴: 117毫米

    宽度或 y 轴:83 mm

    高度或 z 轴:25mm  

    此致!

    大卫