This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:与400V 系统的兼容性

Guru**** 2579385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324173/tida-050063-compatibility-with-400v-system

器件型号:TIDA-050063

您好

我正在寻找一种有源预充电电路、用于让400V 电池系统为电机控制器供电、我由此设计出了该参考设计。  请确认此参考设计是否 与400V 电池、3.9mF 直流链路电容器兼容、以及所需的充电时间为200ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solan:

    感谢您加入 E2E 并与我们的团队进行核实。   

    • 默认情况下、该参考设计配置为提供4A 的平均电流、因此它将在 390ms 内从3.9mF 充电至400V
    • 3.9mF 至400V 的充电时间为200ms、这需要 7.8A 平均电流的两倍。
    • 首先需要找到合适的电感器(例如  120uH 的1140-121K-RC)  
    • 您还需要修改迟滞值、以便平均电流为7.8A 或更大(例如0.5A 至16.5A)
      • 这将对应于 R1 --> 137.35-μ Ω R2 --> 4.29-μ Ω R3 Ω 2.05 μ A

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂尔登。  感谢您的反馈。