This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:采样电流值与实际电流值之间的偏差相对较大

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1303535/boostxl-drv8323rs-the-deviation-between-the-sampled-current-value-and-the-actual-current-value-is-relatively-large

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

试用8302和8323驱动器芯片运放后、出现采样电流高于实际电流值的情况、导致电机的实际输出变小。 通过减小放大因子、加大采样电阻、可以有所改善、但根本无法从根本上解决。 我想提出具体的理由。 是因为运算放大器8323和8302的放大系数不准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOOSTXL-DRV8323RS:电机驱动器论坛 º C -电机驱动器 º C - 设计支持 º C - E2E 采样电流值和实际电流值偏差比较大 º C (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您使用我们的支持论坛!  

    请允许我在接下来的一周内对此进行探讨并继续跟进。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持。

    BOOSTXL-DRV8323RS:采样电流值和实际电流值之间的差异很大-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、   

    我仍在研究这些情况,并会在本周内跟进。  

    谢谢、此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢、希望收到响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andrew、您好!

    您是否还回来了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、   

    我们的团队即将上任、将在本周提供帮助、以解决此问题。   

    感谢您对这些延迟的耐心等待。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    我们使用电流钳位在示波器上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yi。   

    电流钳位是测量相电压还是测量通过分流电阻器/输入到放大器的电流?  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    我们测量了电机的相电流、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您的响应。  

    请允许我在这一问题上与我的团队进一步保持一致、并在下周初进行跟进。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉在这个问题上缺乏沟通、我只是跟进这个问题、看看在这个问题上是否仍然有任何未解决的问题/兴趣。   

    根据我的理解、驱动器的放大应精确到预期的容差、它们可能是增益设置和外部 Rsense 电阻器组合的额外优化所必需的。 交换 IC 后、这种电压值差异是否仍然存在?  

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Joshua,

    如果我们使用其他采样芯片、就不会出现这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的澄清。   

    您能否测量该单元上的放大器输入引脚的阻抗、与其他采样单元相比行为异常? 以某种方式、输入引脚可能出现绝对最大值损坏、或导致此变化的 IC 特有的其他内部问题  

    此致、

    -约书亚