主题中讨论的其他器件:DRV8432EVM、 DRV8962、DRV8262 、DRV8962EVM、
您好!
我们计划购买10数量的 DRV8432EVM。
1.如何将螺线管连接到评估板上? 在什么地方需要连接它?
您能否提供 DRV8432/DRV8412的内部方框图?
请尽快提供此访问权限。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划购买10数量的 DRV8432EVM。
1.如何将螺线管连接到评估板上? 在什么地方需要连接它?
您能否提供 DRV8432/DRV8412的内部方框图?
请尽快提供此访问权限。
谢谢。
您好、Santosh:
不推荐在新设计中采用 DRV8432、并且 DRV8432EVM 不再可用。 电磁阀的电流和电压要求是什么? 它们是否需要双向驱动? 通常、螺线管由单向输出进行开/关驱动。 您可以考虑 DRV8962、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8962.pdf。 它采用与 DRV8412类似的 DDW 封装、目前可用。 也可订购 EVM、网址 为 https://www.ti.com/tool/DRV8962EVM。EVM Altium 项目和布局源文件可以从 EVM 网页 https://www.ti.com/lit/zip/slor128下载。 如果单极性没问题、那么 DRV8962可驱动多达四个螺线管。
该器件将很快(在未来几个月内)推出 DDV 封装、类似于 DRV8432。 这允许在器件上安装外部散热器。 DRV8962数据表中已提供了引脚输出。 该器件系列的全桥版本 DRV8262还附带 DDW (现已提供)和 DDV 封装(随 DRV8962 DDV 发布时间一同提供)。 谢谢。
此致、Murugavel
您好 Murugavel:
感谢您的答复。
我有几个问题
1.为何停产 DRV8432EVM、此器件是否有任何问题?
DRV8962EVM -我要从我们的微控制器进行控制-我要仅使用一个数字信号(PWM)、是否可以实现电流输出?
如果我们想要购买
1. DRV8962EVM 不可通过 DigiKey 和 Mouser 购买。 我们可从何处获得10件产品? 如果不可用、我将使用 DRV8412DDWEVM。
可提供10种 DRV8412DDWEVM 数量、我们可以从何处获得它? 不可在 DigiKey 和 Mouser 中购买。 如果有任何技术问题、U 人员也提供同样的支持?
3. DRV8432EVM- DigiKey 和 Mouser 提供10种数量、如果我们购买 U 人、如果有任何技术咨询、则以相同的方式提供支持?
请抽出时间回答全部5个问题、以便我快速购买电路板。
谢谢。
桑托什
您好、Santhosh:
我将按照与您的问题相同的顺序提供答案。
1. DRV8432器件已停产、不推荐在新设计中采用。 因此、其 EVM 也停产。 DRV8412DDW 产品是一款正在供货的产品。
DRV8962EVM、请参阅下图。 您可以移除红色圆圈上的接头上的跳线短接、并访问 DRV8962引脚以使用 MCU 进行驱动。 有关 EVM 的更多详细信息、请参阅 EVM UG、 https://www.ti.com/lit/pdf/slou558。

第2部分
1. 可从 TI 网上商店购买 DRV8962EVM、但每次仅允许购买1个。 我在 Mouser 网站上查看后发现、目前有8个数量可以立即发货。 也许您可以联系 TI 经销商或 TI 本地销售支持。
2. DRV8412DDWEVM 似乎库存有限,仅 Mouser 和 DigiKey 提供。 TI 每次仅限购买1个器件。 "如果有任何技术问题、U 人员也会提供同样的支持"、您的意思是什么? 您是指 TI? TI 为 TI 或其授权分销商销售的 TI 产品提供技术支持。
3.我们不建议使用 DRV8432进行评估,因为它不是装运产品。 它已不再投入生产。 应用是什么? 为何需要 DRV8432?您能告诉我们为何需要10个 EVM? 您是否有本地 TI 销售或 FAE 支持? 谢谢。
此致、Murugavel
您好 Murugavel:
感谢您的答复。
1. 为什么要特别选择 DRV8432-它有散热器、完全符合我的螺线管 39V 到51V,3.5Arms 要求、我们可以使用外部控制器进行驱动。 为什么10个数量-我们正在为样片 C 提供设计证明、我们要生成10个数量。 我们有用于微控制器的 TI FAE。
您能否也回答以下问题?
现在我们决定 使用 DRV8962EVM-当我阅读数据表时、如果我们不想使用任何外部电源、VCC 可以与 VDD 结合。 那么我们如何在 DRV8962EVM 板中实现这一点。 如果逻辑块、这是 EVM 微控制器也可以获得功率吗? 如果 MCU 通电、DRV8962板会发热得多? 如何避免 EVM 微控制器通电?
2.我仅使用一个螺线管,我将仅为 IN1引脚提供1至10kHz 的 PWM。 会起作用吗? 我为何要提出这一具体问题。 在下图中、IN1的蓝色显示恒定 PWM、但 VOUT1和 IOUT1显示了开关 PWM。 如何工作?

谢谢。
桑托什.
您好、Santhosh:
在接下来的几个月内、我们将发布采用 DDV 封装的 DRV8962、届时我们将提供其 EVM、该 EVM 将具有顶部安装的散热器。 最新数据表中还提供了有关 DDV 封装的信息。 如果需要、微控制器 FAE 可以帮助您联系模拟 FAE。
回答。
1. EVM 原理图可从网站下载、网址 为 https://www.ti.com/lit/zip/slor128。 板载 MCU 由 USB 供电。 如果您未连接 USB、则两个微控制器都将不会通电。 一个用于 USB 转 UART、另一个用于控制 DRV8962。 从 J4接头上移除跳线将会将 MCU 与 DRV 隔离。 您可以使用 DRV 侧的 J4行控制 DRV8962。 但是、棘手的问题是将 Vcc 连接与板载 MCU 3V3电源进行隔离。 板载 MCU 是最大值。 3.6V 时、它们在由5V 电源供电时会发生故障。 有一种权变措施、但它会涉及在 EVM 上切断一条迹线。 请参见下方的。 您可以将一根导线焊接到 C63 Vcc 端并为其提供5V 电压。 因此、无需通过 USB 连接 PC 来避免使用3V3为微控制器供电、并缩短布线以将 DRV8962 VCC 与3V3隔离、从而防止用5V 电压对微控制器反向供电。

2.是的,它会起作用。 必须启用 EN1、您可以将 PWM 输入到 IN1以驱动 OUT1。 数据表显示了基于 IPROPI 的内部电流调节。 要禁用电流调节(内部斩波器)并具有 基于实际输入 PWM 信号的输出、请填充红色圆圈内所示的跳线。 J17用于 IPROPI1、用于 OUT1。 可以填充所有四个跳线。 必须移除显示有叉号(红色)的所有跳线、您可以访问 DRV8962引脚。 如果禁用电流调节、则不需要 VREF。 一定要注意 nSLEEP 引脚、他必须处于高电平才能唤醒。

此致、Murugavel
您好 Murugavel:
感谢您的答复。
1.我们没有针对 VCC、nsleep 和 EN1的独立电源。 因此、我将为这3个信号与 DVDD 拼接。 那么 DRV8962 DVDD 能够驱动所有这三个信号呢?
2.在数据表中提到不能将 nSLEEP 引脚连接至 DVDD,否则该器件将无法退出睡眠模式。 如果从 DRV 板为 NSLEEP 永久提供3.3V 电压、为什么它不会退出 SLEEP 模式、会发生什么情况?
您好、Santhosh:
1.可以将 VCC 和 EN1连接到 DVDD。 使用 DVDD 驱动逻辑电平输入很好、因为它们是非常低的电流输入。 DVDD 不用于驱动大于1 mA 的外部负载。 如果正常、为 VCC 和 EN1供电。 但是 、由于 DVDD 具有逻辑运行、因此不得用于为 nSLEEP 供电。 当器件由 VM 上电时、nSLEEP 将处于低电平、因此 DVDD 将为0V、并且器件将永远不会唤醒、因为 nSLEEP 绝不会 处于逻辑高电平。 因此 nSLEEP 必须由外部逻辑电源驱动。
2.是的、您可以将3.3V 永久连接到 nSLEEP、但为了获得3.3V 电压、您必须将 EVM 连接到计算机的 USB、该 USB 也会为板载的两个微控制器供电。 nSLEEP 的 VIH 最小输入为1.5V。因此、该引脚上大于1.5V 的电压将始终使器件保持唤醒状态。

此致、Murugavel
尊敬的 Maurugavel:
感谢您的答复。
在 EVM 板中、3V3也短接至 NFAULT 引脚。 因此、如果我们将 DVDD 连接到 VCC 引脚、NFAULT 引脚也会获得3V3电压。 因此、现在 DVDD 与 VCC、EN1和 nFault 短路。 DVDD 输出为5V 或3.3V?
2.我不会将 USB 连接到板来唤醒睡眠引脚-我会将3.3V 直接连接到睡眠引脚。 他的任一连接器是否可用于驱动器引脚上、而不是缓慢地工作?
谢谢。
桑托什
您好、Santhosh:
在中、EVM 3V3不短接至 nFAULT 引脚。 由一个 R83 10 kΩ 至3V3的上拉电阻器。 如前所述、如果切断我在图中显示的迹线、将3V3与 Vcc 和 R83节点分开。 因此、当您向 Vcc 输入5V 电压时、R83将上拉至5V。然后 nFAULT 布线会到达接头 J4。 移除跳线短路后、它将与板载 MCU 隔离、您也可以访问接头上的 nFAULT。

2.接头 J4提供 nSLEEP。 移除所有标记的跳线短路后、这些驱动器引脚均不会连接到板载 MCU。

此致、Murugavel
您好 Murugavel:
感谢您的答复
1.如上所述、我将切断短接 DVDD 和 C63的布线、为 VCC 引脚和 nFault 引脚提供5V 电源。 我要将导线焊接在 C63和37引脚之间、以激活 EN1。 这意味着我能够驱动 VCC、EN1和 nFault、即从 DVDD 引脚驱动?我的理解是否正确?
2.我只使用一个螺线管驱动,所以我只使用 VCC、EN1、NFault 和 NSleep。 如果我只需要内部电流、我将使用 IPROPRI 和 VREF。 因此、对于一个螺线管通道、此引脚配置将正确工作?
此致、
桑托什
您好、Santhosh:
1."我将切断较短的 DVDD 和 C63布线、"。 我想您的意思是切断 MCU_3V3和 C63。 这将隔离 VCC 引脚和 C63与 R83节点、因此您可以将器件的 DVDD 输出连接到该节点、以通过 DVDD 引脚的5V 输出为其供电。 是的、您可以用 DVDD 输出驱动 VCC、EN1、nFAULT 上拉电阻。
2."如果我只需要内部电流,我将使用 IPROPRI 和 VREF。" 我假设您是指内部电流调节、对吗? 是的、你可以这么做。 EVM 上的 IPROPI 将3.3k RIPROPI 连接到 GND。 请参见下方的。 如果您未提供任何 VREF 输入电压并且不需要电流调节、则必须填充输出通道 J16至 J20的相应跳线短路、以禁用电流调节。 否则您可能无法获得输出驱动器、因为 VREF = 0。 为了实现所需的电流调节、您可以使用从 DVDD 到 VREF 的分压器、例如将电位器的抽头连接到 VREF 时使用47k 的分压器。

此致、Murugavel