This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718-Q1 GHx、SHx 问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325988/drv8718-q1-drv8718-q1-ghx-shx-issue

器件型号:DRV8718-Q1

尊敬的专家

当 DRV8718处于非工作状态时、在 GHx 和 SHx 中测量与 PVDD 相同的电压。

在全桥应用中、这种现象预计会导致电机两端短路和断路。

我想问为什么输出来自 GHx 和 SHx 的输出处于非运行状态、以及如何解决该问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的问题。 周一2月19日是美国的国家假日。 请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEM:

    您能否更具体地说明非运行状态的含义。 您是指 nSLEEP 为低电平还是 DRVOFF 为高电平? 如果您可以绘制图表或提供设置原理图、那将会很有帮助。 还要确保的是、您的意思是电机确实损坏了、还是处于慢速衰减(制动)状态。

    电流再循环和衰减模式(修订版 A)

    此致!

    凯尔蒂