请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH 您好!
您能否帮助确认是否需要小电阻器,例如在 GH 和 GL 线中需要10欧姆电阻器,以防止振荡损坏 MOSFET?
同样对于电阻 C1、它是连接到电路板接地还是连接到 MOSFET 的电源? 例如 CSD88599的 PGND?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否帮助确认是否需要小电阻器,例如在 GH 和 GL 线中需要10欧姆电阻器,以防止振荡损坏 MOSFET?
同样对于电阻 C1、它是连接到电路板接地还是连接到 MOSFET 的电源? 例如 CSD88599的 PGND?