This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325951/drv8353rs-evm-drv8353rs

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

尊敬的先生/女士:

我正在寻找 DRV8353RS 模型。 如果您能与我们分享一下、那将非常有帮助。

谢谢。此致、

Poojitha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poojitha:  

    今天是美国假期、因此我们的团队离开办公室、明天再回来。

    请预计本周可能会有延误的回复。

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Poojitha、

    我们没有用于 DRV8353的 SPICE 模型。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    阿克沙伊