This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:内部分流器的 GBW

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326042/drv8714-q1-gbw-of-internal-shunt

器件型号:DRV8714-Q1

您好!

我正与一位客户合作 、试图在 DRV8714内部使用内联电流检测放大器进行连续电流检测。 数据表中未提供分流放大器的 GBW 规格。 请您与我分享该信息吗?

Br、

罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的问题。 周一2月19日是美国的国家假日。 请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 DRV8714-Q1的电流感应放大器专为测量电机驱动器电流而设计。 因此、我们没有 GBW 规格。 通常用于~20kHz PWM 电机电流测量或较慢的电机电流。 该放大器可支持~20kHz PWM 纹波测量。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您转移到电子邮件通信。 我来结束这个帖子。

    此致

    森田真也