This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:UVLO 的延迟时间是多少?

Guru**** 2557310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326502/drv8873-q1-what-is-the-delay-time-for-uvlo

器件型号:DRV8873-Q1

在 VM 电源达到4.35V 后多少秒、VM 欠压锁定功能会激活?

观察示波器上的波形时、VM 电源达到4.35V 的时序和 nFAULT 引脚变为低电平的时间不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    VM UVLO 反应~10us 范围作为数据表抗尖峰脉冲时间、因此不应发生秒范围延迟。 UVLO 阈值不应精确到4.35V、可能会更高或更低、具体取决于器件。 因此、您可能会从4.35V 时序中看到一些 nFAULT 时序间隙。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    UVLO 阈值的最小电压是多少? 数据表提供了典型值和最大值、但最小值留空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    没有可用的最小规格、但我们可以考虑将~4.20V 最小值作为参考信息。

    此致

    森田真也