This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:有关上电序列的查询

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327013/drv8873-q1-inquiry-about-power-on-sequence

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873

您好、专家。

我目前正在从事一个电路开发项目、对8873电机驱动器的上电顺序有疑问。 在我们的电路中、我们已将睡眠引脚连接到外部5V 电源、并将 MODE 引脚连接到 DVDD 引脚。 电源顺序如下:外部5V 电源先上电、然后为 DRV8873提供 VM 电源。 在这种情况下、我想询问 MODE 引脚读数的时序。 当 SLEEP 引脚变为高电平(在 VM 电源开启之前)时是否读取 MODE 引脚、还是在 VM 电源开启后发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    将  DVDD 上电后读取 MODE 引脚的状态、此情况会在应用 VM 后发生。  可以始终将 nSLEEP 设为高电平、或在 VM 上电前将其设为高电平。  器件的数字内核在 VM 开启前不会被唤醒、因此在该时刻之前、它不会关心 nSLEEP 引脚的状态。   

    此致!

    雅各布