This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461:线圈电流计算

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328067/drv8461-coil-current-calculation

器件型号:DRV8461

大家好、

我有一位客户回答以下问题。 请告诉我您的想法、并提前感谢您的帮助!

"请说明如何使用 DRV8461 INDEX4/INDEX5寄存器来计算线圈 A 电流。 最大寄存器读数1023代表什么电流(以安培为单位)?"

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    INDEX4/INDEX5寄存器为线圈输出一个电流幅度定标器。 1023对应于满量程电流设置的100%。 0至1023对应于0至100%。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的回复。 我在下方得到了客户回复

    "我将以恒定的速度运行电机、满量程电流为0.5A (正弦波形)。 我每次读取寄存器时得到不同的线圈 A 读数。 不应该始终读数为0.5A?"

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这是 INDEX3中电流 A 的分度器位置处的电流读数(INDEX2中指示电流的极性)。 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8461.pdf 第21-23页中的表7-7至7-9给出了每个分度器位置的电流百分比。 当阶跃输入不断增大分度器时、电流会不断变化。 INDEX4/5寄存器提供瞬时输出电流幅度。 因此、它将继续按照表进行更改。  

    此致、Murugavel