尊敬的 TI 技术支持团队:
我已使用 DRV8835设计了一个板来控制2个直流电机(3到6V 小型直流电机、每个电机的最大功耗为150 - 200mA)。 此电路板由3.7V 1000mA 锂聚合物电池供电、我正在使用降压和升压转换器将电池电源(Vsystem)分别转换为3.3V 和5V。 我附上了原理图。 我的电路板是具有2个实心内部 GND 平面的4层电路板。
当电池电量不低时、系统将按预期工作(即电机将沿正确方向运转)。 但是、当电池电量较低时、电机则反向运行。
它是否与我的电机 驱动器相关? 我的两个板上发生了此问题。 您能说明一下为什么会发生这种情况吗?
提前感谢您的帮助、
此致、
艾哈迈特