This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:GH3上的下冲问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324981/drv8718-q1-undershoot-issue-on-gh3

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

当 HB3_CTRL 由 PWM 信号控制时、GH3上存在下冲问题。 请检查附件并告诉我如何解决或改进此问题、如果有基准电路、请与我分享。

e2e.ti.com/.../240215_5F00_DRV8718Q1.pptx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    我已经就这款器件通知了我们的专家、请再给他们一天时间、以便就此问题与您联系。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    客户是否使用电阻负载? 电阻是多少?

    需要注意的一个关键事项是、即使存在阻性负载、客户也可能需要低侧 FET 或二极管。 对于栅极驱动器用例、通常负载电流较高(例如>5A)、那么导线电感不可忽略。  我们需要在低侧使用二极管路径进行续流。

    请仔细检查客户是否具有二极管路径。 (是否安装了 D2?)。

    如果已安装 D2、请询问 DRV 和外部 FET 的完整原理图。 并需要电阻负载上的 GH3、SH 和电流探针的波形(放大如10us/div 和1us/div)。 我想 GL3是开路。  

    它们的 PCB 上是否只有一个 GND (所有 GND 线都连接)? 它们是否仅针对一个 GND 测量波形?  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    请查看以下客户反馈。

    客户是否使用电阻负载? 电阻是多少? (答案)实际上、我使用的是电机负载。 我使用了电阻负载进行测试。

    请仔细检查客户是否具有二极管路径。 是否已安装 D2? (答案) D2已安装。

    如果已安装 D2、请询问 DRV 和外部 FET 的完整原理图。 并需要电阻负载上的 GH3、SH 和电流探针的波形(放大如10us/div 和1us/div)。 我想 GL3是开路。 (答案)我仅控制高侧(使用一个 FET)、因此 GL3处于开路状态。 (PWM 控制)方案、查看原理图和波形。

    它们的 PCB 上是否只有一个 GND (所有 GND 线都连接)? 它们是否仅针对一个 GND 测量波形? (答案)是的、我知道、一个 GND。

    e2e.ti.com/.../240220_5F00_DRV8718Q1.pptx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffry:

    感谢您的反馈。  

    -I 发现 PGND2打开。 应将其连接至 GND。

    - PGND1连接到哪里?  正在连接至系统 GND?

    -根据要求、以前、您是否也可以询问 SH3波形?

    DRV 具有如下所示的内部连接。 如果 GH3如客户的波形变为负-15V、则 SH 应跟随它。 那么问题是谁将 SH3驱动至-~13V。 如果 D2不存在、则可能会发生这种情况。

    总之、最好先检查 SH3电压。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    请查看以下客户反馈。

    我发现 PGND2为开路。 应将其连接至 GND。  PGND2未连接到 GND、因为其应用中未使用5至8号栅极驱动器。 请检查一下。

    PGND1连接到哪里? 正在连接至系统 GND?  请参阅下面更新附件的第5页。

    根据要求、以前、您是否也可以询问 SH3波形? 请参阅下面更新的附件。

    e2e.ti.com/.../240221_5F00_DRV8718Q1.pptx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    客户的波形告诉我们他们的电路板上有很多问题。 首先、其 SH 显示-20V 峰值。 这可能会损坏 DRV。 尽管他们提到已安装 D2二极管、但不知何故、D2二极管不起作用。 如果二极管工作、通过钳制 Vf、SH 电压不应低于~μ V-0.7V。  

    他们可能需要像波纹管那样将二极管靠近 SH 引脚。 然后这个二极管应该处理>10A 的电机电流、这是它们的电机电流。 (或者、它们可以将相同的 HS FET 置于 LS 处。 则 LS 外部 FET 将具有二极管路径)

    DRV 可能已经损坏了。 我建议在外部添加大功率二极管(或 LS FET)后更换新的 IC。  

    即使不使用 CH5-8、我也建议将 PGND2连接到 GND。

    PGND1有点复杂。 最好的方法是使用两种 HB 形式 HB1-HB4和一种从 HB5到 HB8。 由于 PGND1用于 HB1-4、因此 PGND2为 HB5-8。 但是、它需要显著更改 PCB 布局。 如果客户可以这样做、这是简单的配置。

    如果没有、也可以。 由于 HB3仅使用高侧、因此 PGND1未连接到 HB1-2电流检测的顶部。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    客户将 D2二极管更改为肖特基二极管、SH 的-20V 峰值问题已像随附的波形一样得到改进。 有什么问题吗?

    e2e.ti.com/.../240223_5F00_DRV8718Q1.pptx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    看起来不错。 现在问题应该解决了。 请确保客户将扔掉所有已损坏-20V 的 DRV。

    此致

    森田真也