我目前正在读取扭矩计数值、但我使用了多个双极步进电机。
计数值因电机而异。 我知道这是数据表上绕组导线的电阻值所致。
但是、根据电机的不同、扭矩计数值可能不会从0变化、也可能仅通过改变 Vref 引脚上的体积而变化。
扭矩计数当前保持在100以下。
扭矩计数是否像这样不稳定? 或者我是否使用不当?
我们期待收到任何有经验的人的来信。
【原文】
現在トルクカウントの値を読みだしていますが、バイポーラステッピングモーターを複数使用しましたが
モーターによってカウント値が変わってきます。これはデータシート上の巻き線の抵抗値などによるものと認識しています。
しかしモーターによってはトルクカウント値が0から変動しなかったり、またはvrefピンにあるボリュームを変えるだけでもトルクカウント値が変動します。
トルクカウントは今のところ100未満の値で推移しています。
トルクカウントはこのように安定しないものなのでしょうか。それとも私の使い方が間違っているのか
経験のある方ご連絡お待ちしております。