This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:是否需要 SPI 隔离?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328064/drv8462evm-spi-isolation-needed

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462

您好!

我是一名学生、常学习电机控制器设计和实施 DRV8462知识。 我的理解是、该芯片仍然需要在控制器和驱动器 SPI 引脚之间进行隔离、对吧? 或者、您能否将 MCU 的引脚直接放置到 DRV8462、而不会有高电流损坏 MCU/GPIO/SPI 引脚的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silas 您好!

    微控制器可以直接驱动 DRV8462的 SPI 引脚、而不会出现任何问题。 这就是 TI DRV8462EVM、 https://www.ti.com/tool/DRV8462EVM 的 工作方式。 包含 Altium 项目和原理图的 EVM 硬件文件可以从 https://www.ti.com/lit/zip/slor128下载。  器件中提供了一个单独的逻辑电源输入引脚 VCC、以便为内部逻辑块供电。 该 VCC 电压还定义了 SDO 输出电压电平。 对于3.3V MCU 接口、VCC 应由3.3V 电源供电、而3.3V 电源通常与 MCU 处于同一电源轨。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我担心反电动势或由于与 L298进行类似讨论而使引脚蠕动的东西。 这澄清了很多、对我的设计有帮助!