This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于三相 BLDC 电机的智能栅极驱动器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327797/smart-gate-driver-for-three-phase-bldc-motor

主题中讨论的其他器件:UCC27712

您好!

您能建议 BLDC 电机的智能栅极驱动器 IC 吗?它从霍尔传感器获取输入并控制三相逆变器的 PWM。

IGBT 驱动 IC、能够驱动直流链路电压为270V 且负载为5A 的三相电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:  

    感谢您访问我们的论坛!  

    请给我们一些时间来了解任何合适的建议、并期待至少在接下来的一周内得到答复。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    DRV8320H 具有此功能。 它实际上并没有一个很好的栅极驱动器、因此应该使用能够承受更高瞬态电压的某种东西来对栅极驱动器进行缓冲、例如 UCC27712等半桥驱动器。 使用这种方法、我能够运行70V 的 eBike。

    此致、

    肖恩