This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:无 PWM 时100%占空比

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325718/drv8873-100-duty-without-pwm

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8876

我对 DRV8873和 DRV8876这两种电机驱动器的运行有疑问。

我正在 考虑为当前正在设计的器件使用上述驱动器。

在控制方面、我们正在考虑通过 GPIO 在逻辑电平下进行操作。
由于 CPU 的 I/O 不足、"nSLEEP"和"禁用"引脚应处于逻辑固定状态。
如果"nSLEEP"和"DISABLE"引脚是固定的且设置了 PH/EN 控制模式、则制动是停止电机的唯一方法。
如果可能、我们希望使用输出作为 Hi-Z 状态、而不是像 STOP 这样的制动器。
因此、在 PWM 控制模式下、只需通过具有固定引脚的控制线(IN1、IN2)进行逻辑更改即可将"nSLEEP"和"禁用"引脚设置为 Hi-Z 状态。 (即使在评估实际机器的过程中需要更改速度、也可以支持 PWM 模式、因此这也是一项保险。)
这是可行的吗? (DRV8873指出100%占空比是可接受的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Murayama-San、

    此设计的电流要求是什么?  DRV8873 10A 远高于 DRV8876 3.5A。  

    DRV8251A 适合您吗? 在 IN1和 IN2均= 0后进入自动睡眠模式(OUT1和 OUT2均为 Hi-Z)、持续时间>1ms。   

    那么您只需要 MCU 的2个引脚- IN1和 IN2。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jacob—San、

    感谢您的回答。

    客户考虑使用具有100%占空比 PWM 的 DRV8873。

    他们对 DRV8873的电流感应存在疑问。 您能支持这些内容吗?

    1.  在连接数据表中的图14时、是否可以使用公式 R (sense)= k * 5V/io?
    2. Rsense 是否使用 I (PROPI)生成 V (PROPI)?  

    非常感谢、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gotosan、  

    是否可以使用公式:R (sense)= k * 5V / io ( 如果连接数据表中的图14)?

    是的、即使将感应电阻器连接在一起、公式也仍然适用。  请注意、 在该配置中、电流检测输出与 电流总和 两个高侧 FET 的泄漏电流。

    Rsense 是否使用 I (PROPI)使 V (PROPI)?  [/报价]

    是的、没错。  这允许 MCU ADC 读取器件电流、而无需外部电流检测。   

    此致!

    雅各布