This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:BIAS 引脚-电阻器还是电容器接地?

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326997/drv8302-bias-pin---resistor-or-cap-to-ground

器件型号:DRV8302
主题中讨论的其他器件: DRV8301

数据表中对于应在接地 BIAS 引脚上使用哪种元件有非常明确的解释。 BIAS 引脚的功能是什么? 第4页的引脚功能表显示"偏置引脚。 将1M Ω 的电阻器接地、或将0.1 μF 电容器接地。'

然而、不同的文档 显示、两者都被使用时没有任何解释(无论如何我都找不到)。 第12页上的功能方框图显示了一个偏置电容器。 第21页的典型应用和第25页的布局示例显示了一个1M Ω 偏置电阻器。 一些较旧的 BOOSTXL EVM 原理图显示一个0.1uF 的偏置电容器。 要使用的正确组件是什么、更重要的是、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    我将对此进行研究、并打算在本周结束前提供回复。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay。 我在工作中有一个使用 DRV8302的设计、可以轻松地将 BIAS 引脚上的元件重新分配为电阻器或电容器、但最好知道使用这一个而不是另一个的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    DRV8302器件(硬件控制)与 DRV8301 (SPI 控制)具有相同的相似点和设计。 为了减少由于存在内部二极管而产生的泄漏电流、我们建议在 GND 上添加一个1m Ω 电阻器。

    此致!
    阿克沙伊