This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:快速电流衰减时的过流值

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327287/drv8870-overcurrent-value-when-fast-current-decay

器件型号:DRV8870

大家好、

当我在 滑行模式(快速衰减续流)下使用 DRV8870时、峰值电流大于6A、甚至是8A、持续时间小于2uS、如下所示、但不会触发 OCP。 那么、我想在此模式下体二极管的电流限制是多少?

此致、

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    续流二极管设计用于在死区时间内处理大量电流、以避免在滑行模式下发生击穿。 此死区时间通常为220ns。  

    有关 电流再循环和衰减模式的进一步理解、请参阅以下应用手册

    只要器件在建议的工作参数范围内运行、就不必考虑体二极管的电流限制。  

    二极管电流是否存在特定的设计限制、或者这是一般问题?  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、这是否意味着  体二极管峰值电流大于6A、甚至可以承受快速衰减下的8A 电流? 不会有坏的影响?

    此致、

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    再看一下原始示波器图像、我想知道运行的电机电流是多少? 电流不能瞬时改变方向、惯性滑行模式下的电流也没有理由高于电机电流。 我建议重新校准电流探头并查看是否进行了相同的测量。

    如果没有使用惯性滑行模式的具体原因、我建议使用制动模式来保持电机转矩。  

    体二极管的额定值与 FET 相同、因此可以处理 FET 可以处理的电流。 在发生 OCP 之前、FET 最多可以处理6.4A 的电流、因此二极管的额定电流相同。  

    此致!

    大卫