This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983-Q1

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1, DRV10983, MCF8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318296/drv10983-drv10983-q1

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件:MCF8316C-Q1

您好!

比较 DRV10983与 DRV10983-Q1、我发现 数据表中指定的相间电感不同(DRV10983-Q1表36;0.07mH DRV10983表10)。

我们 更喜欢   使用 DRV10983-Q1驱动相间电感为0.254mH 的 BLDC 电机、是否可以对其进行调优以适应较低的电感?

Br.

丹·贝兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    有两个方面、

    1、L 越低需要 PWM 开关频率越高,DRV10983Q1器件有25kHz 和50kHz ,基于 R/L 常量我们可以选择合适的一个,但较高的开关会有 开关损耗。

    2. IPD 分辨率取决于电感。  

    我们应该能够对其进行调节,速度范围是多少,额定电流是多少?

    我将必须验证0.7mH 或0.07mH 的规格是否正确。  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri

    感谢您的验证、 但我觉得这可能是一个拼写错误。



    我们使用 Maxon EC-max 16电机

    https://www.maxongroup.com/medias/sys_master/root/8882350882846/EN-21-245.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您分享电机细节。 我将对此进行研究、并在本周结束时回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    从数据表可以看出、R/L 几乎为60kHz、最大 PWM DRV10983Q1为50kHz。

    另一方面、电阻也更高、我们需要看到低速性能、纹波会更高。

    您是否已准备好电机和 DRV10983Q1? 我们不仅需要验证旋转、还需要验证可以实现的整体性能。

    您的应用是什么? 您是否正在寻找汽车等级?

    您是否查看过 MCF8316C-Q1? 这是基于 FOC 的解决方案、支持75KHz 的 PWW 频率和更好的电流控制环路。 请告诉我您的要求。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我们将在不同的温度间隔调整 DRV10983-Q1的参数、并 将性能提高到可能可以接受的水平。

    您是否验证了 DRV10983-Q1的数据表中指定的 P-P 电感是否正确?

    Br.
    丹·贝兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dan Bellander、

    很高兴知道你能够看到性能正在提高. 关于电感、我提出了获取准确信息的请求、我将在周一之前与您联系。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dan Bellander、

    我没给你答复,我一定会在下周早些时候回答。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里