This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:初始化期间发生 CPUV 故障

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328416/drv8353-cpuv-fault-during-initialization-period

器件型号:DRV8353

您好!

我们设计了 owm DRV8353S 电源板来驱动三相无刷电机。

我将这个电源板与 f28p65x controlCARD 和通用控制电机实验室项目配合使用。

在初始化期间(在启用 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 标志之前)、DRV8353S 检测到 CPUV 故障。

我已监视且 VCP (黄色信号)- VDRAIN (bleu 信号)< 5V (紫色信号):

我们有两个 PCBA、它们都有相同的问题。

是否可以将我们的原理图和光绘文件分享给您的 DRV 团队以帮助我们解决问题?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您在我们的论坛中发帖。  

    我们很高兴为您提供帮助、如果您可以共享原理图文件、以便您开始使用。 我要检查的第一个领域是与电荷泵相关的电容器(VCP/CPH/CPL)

    您还能提供一些有关工作电压的其他信息吗? (VM、如果未链接到 VDRAIN)

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的快速回复。

    VM 链接到 VDRAIN、等于48V。

    我通过电子邮件将原理图和光绘文件发送给您。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。  

    我会在检讨后跟进。   

    此致、

    -约书亚