This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 EN 引脚的外部上拉电阻器- UC27444-Q1

Guru**** 2569215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327028/external-pull-up-resistor-for-en-pin---uc27444-q1

您好!

我们将 UC27444-Q1用于其中一个应用。 根据数据表、EN 引脚使用100k 欧姆上拉至 VDD。 在我们的应用中、我们使用特定电路来在出现过流故障时关闭 UC27444-Q1。 在这种情况下、到 EN (例如:10K)的外部上拉将是一种过度行为??

提前感谢。

此致、

普拉哈达兹公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahaladh、

    这完全取决于您的电源是否能够处理增加的电流负载、其中当 EN 被拉至低电平时 I = VDD / R_EN。 例如、如果不使用外部上拉电阻器而仅依赖100k 内部电阻器、则在 EN 变为低电平时将使用120uA。 如果使用外部10k 上拉电阻器、则将使用1.2mA。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的评分  

    此致、

    普拉哈达兹公司