This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8317:具有 MP6543H (MPS 产品)系统的集成控制 BLDC 驱动器 MP6570

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326136/drv8317-integrated-control-bldc-drivers-mp6570-with-mp6543h-mps-product-system

器件型号:DRV8317
主题中讨论的其他器件:MCF8316C-Q1

大家好!

我正在寻找完整系统 BLDC 集成解决方案。 我在旧设计中将 MP6570与 MP6543H 结合使用、但目前我想使用 TI 产品创建新设计。 因此、我需要 使用具有相同结 MPS 元件的新型 IC。  

在这种情况下、您更喜欢什么? 我需要一个如图所示的系统、那么你们能否为我推荐 TI 产品中类似的系统?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    今天是美国假期、因此我们的团队离开办公室、明天再回来。

    请预计本周可能会有延误的回复。

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    请查看 TI 网站上提供的 MCF8316C-Q1数据表。  

    电机的额定值是多少? 功率、速度、R、L BEMF 常数?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    我已回答了另一个主题、如果您想继续在此处讨论、或者您可以关闭该主题吗、因为我们在另一个主题中针对同一主题进行了更多的进展。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:  

    非常感谢大家的参与。

    此致