请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8426E 您好!
我们的客户正在考虑使用 Iout=VVM=12V 和500mA。 数据表显示 VVM=24V 时为 ΔITRIP Ω、但当 VVM=12V 时是否可以安全地采用相同的值? (当500mA 时、ΔITRIP =±10%)

此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户正在考虑使用 Iout=VVM=12V 和500mA。 数据表显示 VVM=24V 时为 ΔITRIP Ω、但当 VVM=12V 时是否可以安全地采用相同的值? (当500mA 时、ΔITRIP =±10%)

此致、
西井市
尊敬的 Nishie-san:
是的、对于12V VVM、假定同样的 ΔITRIP Ω 精度是安全的。 但其中一个关键要求是步进线圈的 VVM > IFS (ITRIP)* DCR (直流电阻)、并具有一些余量电压、用于实现适当的电流调节和实现适当的电流波形。 如果不能达到目标电流、则为 VVM < IFS * DCR。 这是斩波电流调节的一般要求、与电源电压无关。 为使 VVM >(IFS * DCR)+ VBEMF 更加精确。 当电机运行速度更快时、反电动势更高、因此需要升高 VVM、包括 VBEMF、以便能够通过步进线圈推动目标电流。
此致、Murugavel