请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
我的客户对步进/角度初始化条件有疑问。
在我看来、在 上电后、退出逻辑欠压锁定后或退出睡眠模式后执行步进/角度初始化。
如果这些是正确的、那么其他情况如何、例如 退出禁用模式之后呢?
是否会继续之前的工作模式条件?
此致、
三岳洋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户对步进/角度初始化条件有疑问。
在我看来、在 上电后、退出逻辑欠压锁定后或退出睡眠模式后执行步进/角度初始化。
如果这些是正确的、那么其他情况如何、例如 退出禁用模式之后呢?
是否会继续之前的工作模式条件?
此致、
三岳洋平
尊敬的 Miyaoka-San:
"在我看来、在 上电后、退出逻辑欠压锁定后或退出睡眠模式后会初始化步进/角度。" 是的、这是正确的。
"如果这些是正确的、那么在 退出禁用模式后等其他情况下如何? 操作是否会继续之前的工作模式条件?"。 正确。 这也意味着当 DRVOFF 被禁用且 STEP 输入仍然存在时、它会使分度器提前。 如果禁用时不提供 STEP 输入、启用时提供 STEP 输入、则从分度器之前停止的位置继续。
此致、Murugavel