This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:DRV8462隔离

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328365/drv8462-drv8462-isolation

器件型号:DRV8462

你(们)好!

我正在使用 DRV8462DDWR 驱动器 IC 开发步进驱动器。 在这方面、我需要电机电源和控制信号之间进行隔离、包括驱动器 IC 的 SPI 接口。

我对驱动器的 GND 引脚与 PGNDA 或 PGNDB 引脚之间的隔离感到担忧、因为其数据表中未提供有关这些引脚之间的隔离的信息。  

因此请提供有关该内容的相应信息。  

渴望等待悔改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh :

     驱动器的 GND 引脚和 PGNDA 或 PGNDB 引脚 不是 内部电气隔离。 我们建议  将 GND 和 PGNDx 应在外部连接在一起以确保器件正常运行。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的快速响应。  
    实际上、我将在我的系统中使用大约20个步进电机、每个电机的功耗约为75瓦、因此我非常担心电机控制部分(因为它将用于 SPI 和 PWM)与电机电源部分之间的噪声耦合。  
    您能否推荐任何其他具有上述电源要求并在控制块和电机电源部分之间提供隔离的 TI 步进驱动器?或者、您能否推荐其他替代方案来消除上述噪声耦合、这将非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们没有这样的步进驱动器在控制块和电机电源部分之间具有完全电气隔离。 不过、您可以考虑使用 TI 数字隔离器、 https://www.ti.com/lit/an/slla284g/slla284g.pdf?ts = 1708835023714 下面是产品选择链接 https://www.ti.com/isolation/digital-isolators/products.html。 

    为步进驱动器提供外部隔离和控制信号是一种常见的做法、使其在工业应用等严苛的嘈杂环境中工作。 公共论坛中提供了大量示例电路、您可以在互联网上进行查找。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Murugavel。感谢您的支持、我知道外部数字隔离、但这会使电路变得复杂、并且需要更多 PCB 空间、这就是我选择内部隔离的原因。 嗯、我将介绍提供的基准。 感谢您解决我的疑问。