请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8834 主题中讨论的其他器件: DRV8462、DRV8461
大家好、我使用 DRV8834在分度器模式下控制步进电机、而传动器上没有任何制动系统。
因此应在线圈上产生一定的电流、以将传动器的位置保持在空闲状态。
但我担心保持电流会发热、因为空闲时间很长。
我们的系统不需要高扭矩、因此我认为在空闲状态下、与正在运行状态相比、电流的一半就足够了。
您能否分享一些使用分度器模式来控制空闲状态下的电流量的方法?
或任何其他管理温度的方法?
提前感谢。