This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:关闭模式诊断

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328792/drv8706-q1-off-mode-diagnostic

器件型号:DRV8706-Q1

您好、亲爱的 MD 团队。

您可以分享 如何执行关闭模式诊断吗? 目前、可以发现上拉和下拉电流源都是3mA。 那么、如何在关闭模式下完成 OL 诊断? (当 上拉和下拉导通时、电压不确定为高电平或低电平)
关断诊断策略(初始版本)如下。 您可以帮助更正并同时完成吗? 谢谢!

关闭诊断过程:
将 EN_DRV 配置为0b 以禁用输出驱动器、
2.VDS_LVL (VDS_HS_LVL、VDS_LS_LVL)配置为1111b (2V)
3. OLSC_EN 配置为1b 以启用离线诊断

4. PU_SH1、PD_SH1、PU_SH2和 PD_SH2
逻辑为0,101,01101101010周期性循环。
读取 VGS_VDS_STAT 的 VDS_H1、VDS_L1、VDS_H2和 VDS_L2、并按照下面的真值表进行操作。

 

PU_SH1

PD_SH1

PU_SH2

PD_SH2

0101

0

1

0

1

0110

0

1

1

0

1010

1

0

1

0

 

VDS_H1

VDS_L1

VDS_H2

VDS_L2

0101

1

0

1

0

正常

0110

1010

0

1

0

1

0101

1

0

1

0

SCG

0110

1

0

1

0

1010

1

0

1

0

0101

0

1

0

1

SCB

0110

0

1

0

1

1010

0

1

0

1

0101

OL

0110

1010