This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:是否在上电期间设置将睡眠信号保持为低电平?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329211/drv8955-do-i-have-the-keep-the-sleep-signal-always-low-during-power-on

器件型号:DRV8955

您好!  

我的客户希望评估 DRV8955、并对驱动其中两个器件的上电序列有疑问。  

我阅读了一篇关于将两个驱动器连接在一起以及如何处理故障检测的文章、如果我理解正确、处理瞬变非常重要、尤其是在上电期间。 而在稳态期间、我们需要记住电桥的体二极管。 您是否认为有必要在上电期间始终将 SLEEP 信号保持为低电平、以确保不会出现任何不受控制的行为?  

谢谢!  

珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    可以、但没有必要。  我不确定您担心哪些不受控制的行为。  只要控制引脚 IN1-IN4为低电平、器件就不会输出。  如果在上电期间这些引脚有可能驱动为高电平、那么我建议将 nSLEEP 保持为低电平。  

    您可能需要 nSLEEP 控制、以便可以发送 nSLEEP 复位脉冲以清除锁存故障。 如果您已有用于 nSLEEP 的 MCU 引脚、则我认为没有理由根据需要不在引导时使 nSLEEP 保持低电平、从而提供额外的安全性。   

    此致!

    雅各布