This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:上电后的状态?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329137/drv8824-status-after-power-on

器件型号:DRV8824

团队、您好!

驱动器在慢速衰减下以½ step 模式运行。

问题:打开电源后驱动器的状态是什么?

背景:如果步进电机处于½步进状态、然后被关闭、它会在再次打开时使一个½步进进入全步进、对吗?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    微步进模式和衰减模式由引脚控制。 只要这些控制设置不改变、驱动器就会在这些引脚定义的模式下启动。 当器件通电或从睡眠模式唤醒时、分度器将以45度电角开始、线圈 A 和 B 以71%的 IFS 电流驱动。 这可能导致电机前进到一个步进、具体取决于在关闭电源或启用睡眠模式之前停止的位置。

    此致、Murugavel