This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201A:是否有用于输出350mA 电流的驱动器解决方案?

Guru**** 2457310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201A, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329953/drv201a-is-there-a-driver-solution-for-outputting-350ma-current

器件型号:DRV201A
主题中讨论的其他器件: DRV8210

大家好、

客户想知道是否有一个类似于 DRV201A 且可以输出350mA 电流的驱动器芯片或其他设计案例?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    客户可以考虑 DRV8210、 https://www.ti.com/product/DRV8210、 它可支持高达1.76A 的峰值电流。 这个驱动器将需要外部 PWM 输入来将一个 PWM 输出到音圈。  

    此致、Murugavel